将界面与 NetLogic 相集成

将按钮设置为在被选择时触发标签文本更改。
  1. 在
    项目视图
    中,选择
    按钮1
    。
  2. 在
    事件
    中,选择
    MouseClickEvent
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    ProjectName
    NetLogic
    运行时Netlogic1
    SetLabelTextToHelloWorld
    。
  3. 在
    labelNodeId
    和
    标签1
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal