开发用于设置标签文本的 NetLogic

此运行时 NetLogic 用于更改标签的文本。可以通过 MouseClickEvent 事件触发 NetLogic。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 开发 NetLogic
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    NetLogic
    文件夹,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
    。
  3. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  4. 使用以下代码替换现有
    RuntimeNetLogic1
    类以编辑 NetLogic。请参见编辑 NetLogic。
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal