编辑本地化字典

将本地化字符串添加到本地化字典中,以便用多种语言维护字符串。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    翻译
    。
  2. 双击
    LocalizationDictionary1
    。
    将显示
    翻译表
    。
  3. 添加本地化字符串。请参见翻译字符串。
    键
    英语(美国),en-US
    意大利语(意大利),it-IT
    myKey1
    英语
    意大利语
    小贴士: 请记下
    myKey1
    的值。开发 NetLogic 时需要用到此值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal