创建 NetLogic

开发用于创建本地化标签的设计时 NetLogic。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 创建 NetLogic
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    设计时 NetLogic
    。
  3. 将光标悬停在
    DesignTimeNetLogic1
    上,选择
    Edit
    并输入
    CreateLocalizedLabels
  4. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  5. 在代码编辑器中,按照如下所示,编辑
    public void Method1()
    :
    [ExportMethod] public void Method1() { String labelName = "
    MyLabelName
    "; Label myLabel = Owner.Get<Label>(labelName); if (myLabel == null ) { myLabel = InformationModel.Make<Label>(labelName); myLabel.LocalizedText = new LocalizedText(myLabel.NodeId.NamespaceIndex, "
    myKey1
    "); Owner.Add(myLabel); } else { Log.Warning("Label with name " + labelName + " already exists"); } }
  6. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal