配置消息代理 IP

可以通过创建变量来设置消息代理的 IP 地址。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    模型
    文件夹,然后选择
    新建
    变量
    。
  2. 在
    项目视图
    中,将光标悬停在变量上,选择
    Edit
    并输入
    BrokerIpAddress
    。
  3. 在
    属性
    中,选择
    Int32
    ,然后选择
    String
    。
  4. 在
    BrokerIpAddress
    属性值中,输入 MQTT 代理的 IP 地址。
    为进行测试,可以输入
    test.mosquitto.org
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal