创建界面元素

创建圆形仪表、按钮和数据网格。
  1. 创建圆形仪表:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      圆形仪表
      。
    2. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      变量1
      之间创建动态链接。
  2. 创建数据网格:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      数据网格
      。
    2. 在
      属性
      中,在
      模型
      和
      ProjectName
      数据存储
      ODBC数据库1
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    3. 将
      查询
      设置为
      SELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC
      。
  3. 配置数据网格列:
    1. 在
      属性
      中的
      列
      下面,双击
      数据网格列1
      并输入
      TimestampColumn
      。
    2. 在
      数据条目模板
      下面,在列的
      文本
      属性和
      别名
      {Item}
      PointedNode
      时间戳
      之间创建动态链接。
      提醒事项: 在
      插入动态链接子路径...
      字段中输入
      Timestamp
      。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    3. 将
      标题
      设置为
      Timestamp
      。
    4. 选择
      列
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      文本列
      。
    5. 在
      属性
      中的
      列
      下面,双击
      数据网格列1
      并输入
      VariableValueColumn
      。
    6. 在
      数据条目模板
      下面,在列的
      文本
      属性和
      别名
      {Item}
      PointedNode
      变量1
      之间创建动态链接。
      提醒事项: 在
      插入动态链接子路径...
      字段中输入
      Variable1
      。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    7. 将
      标题
      设置为
      Variable value
      。
  4. 创建“刷新”按钮:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
      。
    2. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Refresh Data
      。
    3. 在
      事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      数据网格1
      刷新
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal