搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建线性仪表
创建显示温度的线性仪表。
在
属性
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
线性仪表
。
在
属性
中,将
可编辑
变量值设置为
False
。
创建变量:
在
属性
的顶部,依次选择
和
模拟量变量
。
通过使用绑定模式,在
模拟量变量1
属性和实际
模拟量变量1
变量之间创建复杂动态链接。
DynamicLink
ProjectName
模型
模拟量变量1
EU 模式
本地化。
在
下限
和
ProjectName
模型
模拟量变量1
EURange
下限
之间创建动态链接
在
上限
和
ProjectName
模型
模拟量变量1
EURange
下限
之间创建动态链接
将
约束
设置为
True
。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
链接变量别名:
在
属性
中,在
值
和
ProjectName
UI
MainWindow (type)
线性仪表1
模拟量变量1
之间创建动态链接。
在
最小值
和
ProjectName
UI
MainWindow (type)
线性仪表1
模拟量变量1
EURange
下限
之间创建动态链接。
在
最大值
和
ProjectName
UI
MainWindow (type)
线性仪表1
模拟量变量1
EURange
上限
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发具有本地化工程单位的仪表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal