创建加速度仪表和标签

  1. 创建速度仪表:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MotorAccelerationPanel
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      圆形仪表
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      AccelerationGauge
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      别名
      {Motor}
      Motor
      Acceleration
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  2. 创建速度标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MotorAccelerationPanel
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      AccelerationLabel
      。
    3. 在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Acceleration
      。
  3. 创建速度值标签:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MotorAccelerationPanel
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
      。
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      AccelerationValueLabel
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      文本
      和
      别名
      {Motor}
      Motor
      Acceleration
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal