创建电机值小组件实例

从电机值小组件类型创建电机值小组件实例。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    MotorValuesWidget
    。
  2. 在
    属性
    中,在
    Motor
    和
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    MotorListBox
    选定条目 (Pointer)
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal