创建报警网格

插入预先配置的报警数据网格。
小贴士: 如果要从头开始创建自定义报警网格,请参见开发颜色编码报警仪表板。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    库
    中,搜索
    Alarm Grid
    。
  3. 在
    组件
    中,将
    报警网格
    拖到
    项目视图
    中的
    MainWindow (type)
    上。
  4. 选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal