创建温度报警

创建在超出设定温度值时发出警告的报警。
  1. 创建输入变量:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
      。
    2. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      TemperatureAlarmVariable
      :
  2. 创建报警:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      报警
      ,然后选择
      新建
      单一物位报警
      。
    2. 将光标悬停在报警上,选择
      Edit
      并输入
      TemperatureAlarm
      。
  3. 配置报警:
    1. 在
      属性
      中,在
      输入变量
      属性和
      ProjectName
      模型
      TemperatureAlarmVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
    2. 将
      上限
      设置为
      75
      。
    3. 将
      自动证实
      设置为
      True
      。
    4. 将
      消息
      设置为
      Temperature exceeds a safe level!
      。
    5. 将
      严重性
      设置为
      3
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal