搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置本地化字典
可以通过配置适当的本地化字典支持多语言用户界面。
在
项目视图
中,展开
翻译
。
双击
LocalizationDictionary1
。
添加 it-IT 区域设置。
有关更多信息,请参见
将区域设置语言添加到本地化字典中
。
翻译字符串。
有关更多信息,请参见
翻译字符串
。
开发颜色编码报警仪表板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal