搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
使用项目组织管理器添加用户定义的功能块
使用
项目组织管理器
将用户定义的功能块添加到控制器项目。
使用项目组织管理器添加用户定义的功能块
在“
项目组织管理器
”中,右键单击“
用户定义的功能块
”,然后选择“
新建用户定义的功能块
”。
在“
新建用户定义的功能块
”中,输入 UDFB 名称,选择 UDFB 类型,然后根据需要输入描述。
选择“
创建
”。
用户定义的功能块
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal