添加用户定义的函数

使用“
项目组织管理器
”中的“
用户定义的函数
”节点创建控制器项目的逻辑程序。
用户定义的函数 (UDF) 将定义只需要一个输出的简单计算。在创建 UDF 后,会将 UDF 添加到“指令块”元素,并且可以像
FactoryTalk Design Workbench
中的其他功能块一样重用。
小贴士: UDF 输入参数支持数组和结构化数据类型。UDF 输出参数只支持简单数据类型。
使用以下编程语言创建 UDF:
  • 功能块图 (Function Block Diagram, FBD)
  • 梯形图 (Ladder Diagram, LD)
  • 结构化文本 (Structured text, ST)
要添加用户定义的函数
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,展开“
    资产
    ”。
  2. 右键单击“
    用户定义的函数
    ”,然后选择“
    新建用户定义的函数
    ”。
  3. 在“
    新建用户定义的函数
    ”中,输入 UDF 名称,选择 UDF 类型,然后根据需要输入描述。
  4. 选择“
    创建
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal