梯形图程序开发环境

本节介绍梯形图 (Ladder Diagram, LD) 程序的语言编辑器,您可以在其中开发 LD 程序组织单元 (Program Organization Unit, POU)。
梯形图程序开发环境
显示程序元素、工具箱和连接设置的梯形图编辑器。
LD 程序开发环境
项目
描述
callout1
打开局部变量网格,以查看当前程序使用的变量。
callout2
转到带有所输入梯级编号的梯级。
callout3
放大编辑器。它会在选项卡关闭时重置,且不会影响其他选项卡。
callout4
缩小编辑器。它会在选项卡关闭时重置,且不会影响其他选项卡。
callout5
将编辑器重置为 80% 缩放。
callout6
构成 LD 编辑器的主要部分。在该区域中,可以使用图形指令元素来编辑逻辑。
callout_orange1
向编辑器中添加指令和元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal