将梯级添加到梯形图程序

梯级为梯形图 (Ladder Diagram, LD) 程序的图形组件,表示激活线圈的一组回路元素。
将梯级添加到梯形图程序
  • 请执行以下操作之一:
    • 在
      工具箱
      中,将 添加梯级按钮 拖至语言编辑器中的有效位置。
      指示有效放置位置的绿点 指示有效的放置位置。
    • 在 LD 语言编辑器中,右键单击“
      结束
      ”梯级,然后选择“
      添加元素
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal