在语言编辑器中处理元素

使用语言编辑器为 Micro800 控制器程序管理单个或多个元素。将以蓝色突出显示选择的元素。
在语言编辑器中处理元素
可以执行如下操作
执行的操作
选择单个元素
在语言编辑器中选择该元素。
选择多个元素
请执行以下操作之一:
  • 选择第一个元素,然后在按住“
    Shift
    ”的同时选择最后一个元素。
  • 在按住“
    Ctrl
    ”的同时选择每个元素。
这些元素必须位于同一个梯级中。
在语言编辑器中插入元素
在
工具箱
中,将所需的元素拖至语言编辑器中。
删除元素
请执行以下操作之一:
  • 在语言编辑器中选择一个或多个元素,然后选择
    Delete
    键。
  • 在语言编辑器中,右键单击某个元素,然后选择“
    删除
    ”。
删除某个变量时,不会将其从字典中删除。
移动元素
在语言编辑器中,选择一个或多个元素,然后将元素拖动到语言编辑器中的另一位置。
只能选择同一梯级中的多个元素。
调整元素大小
选择该元素,然后拖动元素句柄,直到其达到所需大小。
打开局部变量网格
在语言编辑器中,选择 “打开局部变量网格”按钮。
显示或隐藏功能块图程序中的网格
在语言编辑器中,选择 “显示 FBD 网格”按钮 或 “隐藏 FBD 网格”按钮。
放大或缩小
请执行以下操作之一:
  • 选择 放大按钮 或 缩小按钮。
  • 在按住
    Ctrl
    键的同时向上或向下滚动鼠标滚轮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal