TAN_LREAL(正切长实型)

TAN_LREAL 指令计算长实型值的正切。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
TAN_LREAL
TAN_LREAL
TAN_LREAL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
LREAL
不能等于 PI/2 模 PI。
TAN_LREAL
输出
LREAL
对于无效输入,输入值的正切 = 1E+38。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

TAN_LREAL 示例

TAN_LREAL 功能块图示例
TAN_LREAL 功能块图示例
TAN_LREAL 梯形图示例
TAN_LREAL 梯形图示例
TAN_LREAL 结构化文本示例
TAN_LREAL 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal