ATAN_LREAL(长实型反正切)
ATAN_LREAL 指令计算长实型值的反正切。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ATAN_LREAL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | LREAL | 任何长实型值。 |
ATAN_LREAL | 输出 | LREAL | 对于无效输入,输入值的反正切(位于集合 [-PI/2 ..+PI/2] 内)= 0.0。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
ATAN_LREAL 示例
ATAN_LREAL 功能块图示例

ATAN_LREAL 梯形图示例

ATAN_LREAL 结构化文本示例

结果

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
提供反馈