ASIN(反正弦)
ASIN 指令计算实型值的反正弦。输入值和输出值都以弧度表示。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ASIN

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | REAL | 该值的范围必须为 [-1.0 ..+1.0]。 |
ASIN | 输出 | REAL | 对于无效输入,输入值的反正弦(位于集合 [-p1/2..+p1/2] 内)= 0。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
ASIN 示例
ASIN 功能块图示例

ASIN 梯形图示例

ASIN 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
结果

提供反馈