ACOS_LREAL(长实型反余弦)
ACOS_LREAL 指令计算长实型值的反余弦。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。ACOS_LREAL

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
|
IN | 输入 | LREAL | 该值的范围必须为 [-1.0 ..+1.0]。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
ACOS_LREAL | 输出 | LREAL | 对于无效输入,输入值的反余弦(在集合 [0.0 ..PI] 内)= 0.0。 |
ACOS_LREAL 示例
ACOS_LREAL 功能块图示例

ACOS_LREAL 梯形图示例

ACOS_LREAL 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
结果

提供反馈