ACOS(源的反余弦)

ACOS 指令计算实型值的反余弦。输入值和输出值都以弧度表示。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
ACOS
ACOS
ACOS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
该值的范围必须为 [-1.0 ..+1.0]。
ACOS
输出
REAL
对于无效输入,输入值的反余弦(位于集合 [-p1/2..+p1/2])=0。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ACOS 示例

ACOS 功能块图示例
ACOS 功能块图示例
ACOS 梯形图示例
ACOS 梯形图示例
ACOS 结构化文本示例
ACOS 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal