REPLACE(替换子字符串)
REPLACE 指令可将字符串的一部分替换为新的字符集。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。REPLACE

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 函数启用。
适用于梯形图程序。 |
IN | 输入 | STRING | 任何字符串。 |
Str | 输入 | STRING | 要插入的字符串(用于替换 NbC 字符)。 |
NbC | 输入 | DINT | 要删除的字符数。 |
Pos | 输入 | DINT | 第一个已修改字符的位置(第一个有效位置为 1)。 |
REPLACE | 输出 | STRING | 已修改的字符串。在位置 Pos 处删除 NbC 字符,然后在此位置插入子字符串 Str。可以为下列值:
|
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 适用于梯形图程序。 |
REPLACE 示例
REPLACE 功能块图示例

REPLACE 梯形图示例

REPLACE 结构化文本示例

结果

将字符串的一部分替换为一组新的字符。
(* ST Equivalence: *) MyName := REPLACE ('Mr X JONES, 'Frank', 1, 4); (* MyName is 'Mr Frank JONES' *)
提供反馈