MLEN(字符串长度)
MLEN 指令可计算字符串的长度。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。MLEN

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令。
适用于梯形图程序。 |
IN | 输入 | STRING | 任何字符串。 |
MLEN | 输出 | DINT | IN 字符串中的字符数。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 适用于梯形图程序。 |
MLEN 示例
MLEN 功能块图示例

MLEN 梯形图示例

MLEN 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) nbchar := MLEN (complete_string); If (nbchar < 3) Then Return; End_if; prefix := LEFT (complete_string, 3); (* this program extracts the 3 characters on the left of the string and puts the result in the prefix string variable. Nothing is done if the string length is less than 3 characters *)
结果

提供反馈