MID(提取字符串的中间)

MID 指令可从字符串中间提取字符。使用提供的字符位置和数量计算所需的字符串部分。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
MID
MID
MID 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 生成字符串的一部分。
  • FALSE:不执行任何生成操作。
适用于梯形图程序。
IN
输入
STRING
任何非空字符串。
NbC
输入
DINT
提取的字符数不能大于 IN 字符串的长度。
Pos
输入
DINT
子字符串的位置。子字符串的第一个字符将是 Pos 指向的字符(第一个有效位置为 1)。
MID
输出
STRING
字符串的中间部分(其长度 = NbC)。当提取的字符数超出 IN 字符串长度时,将自动重新计算 NbC 以仅获取字符串的其余部分。当 NbC 或 Pos 为零或负数时,返回空字符串。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
适用于梯形图程序。

MID 示例

MID 功能块图示例
MID 功能块图示例
MID 梯形图示例
MID 梯形图示例
MID 结构化文本示例
MID 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) sub_string := MID ('abcdefgh', 2, 4); (* sub_string is 'de' *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal