INSERT(插入字符串)
INSERT 指令可在字符串中用户指定的位置插入子字符串。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。INSERT

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令。
适用于梯形图程序。 |
IN | 输入 | STRING | 初始字符串。 |
Str | 输入 | STRING | 要插入的字符串。 |
Pos | 输入 | DINT | 插入的位置,在该位置前完成插入(第一个有效位置为 1)。 |
INSERT | 输出 | STRING | 已修改的字符串。可以为下列值:
|
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 适用于梯形图程序。 |
INSERT 示例
INSERT 功能块图示例

INSERT 梯形图示例

INSERT 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) MyName := INSERT ('Mr JONES', 'Frank ', 4); (* MyName is 'Mr Frank JONES' *)
结果

提供反馈