FIND(查找子字符串)
FIND 指令可在字符串中定位并提供子字符串的位置。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。FIND

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令。
适用于梯形图程序。 |
In | 输入 | STRING | 任何非空字符串。 |
Pat | 输入 | STRING | 任何非空字符串(模式)。 |
FIND | 输出 | DINT | 输出为︰
此指令区分大小写。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 适用于梯形图程序。 |
FIND 示例
FIND 功能块图示例

FIND 梯形图示例

FIND 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* complete_string is 'ABCDEFGH ' *) found := FIND (complete_string, 'CDEF'); (* found is 3 *)
结果

提供反馈