CHAR(字符串字符的 ASCII 代码)
CHAR 指令将返回 ASCII 代码的一个字符字符串。ASCII 代码 -> 字符。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。CHAR

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令。
适用于梯形图程序。 |
Code | 输入 | DINT | ASCII 代码,位于集合 [0 ..255]。 |
CHAR | 输出 | STRING | 由一个字符组成的字符串。该字符具有输入代码中给定的 ASCII 代码。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 适用于梯形图程序。 |
CHAR 示例
CHAR 功能块图示例

CHAR 梯形图示例

CHAR 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) Display := CHAR ( value + 48 ); (* value is in set [0..9] *) (* 48 is the ascii code of '0' *) (* result is one character string from '0' to '9' *)
结果

提供反馈