TND(停止当前程序)
TND 指令停止用户程序扫描的当前循环。在输出扫描、输入扫描和清理完成后,将从第一个例程的开始处重新执行用户程序。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。TND

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 函数启用。
|
TND | 输出 | BOOL | 如果为 TRUE,则执行该函数。
|
TND 示例
TND 功能块图示例

TND 梯形图示例

TND 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
结果

提供反馈