SYS_INFO

SYS_INFO 指令读取
Micro800
控制器的状态数据块。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
SYS_INFO
SYS_INFO
SYS_INFO 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行读取操作。
  • FALSE:不执行功能。
Sts
输出
SYSINFO
系统状态数据块。
Sts 输出在SYS_INFO 数据类型中定义。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。

SYS_INFO 示例

SYS_INFO 功能块图示例
SYS_INFO 功能块图示例
SYS_INFO 梯形图示例
SYS_INFO 梯形图示例
SYS_INFO 结构化文本示例
SYS_INFO 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal