SUS(挂起)

SUS 指令用于挂起
Micro800
控制器的执行。该控制器将一直处于运行模式,但是执行将无限期暂停。“挂起”将会捕捉用户程序错误并帮助用户程序监视。将 SUS 指令放置在您想要捕捉异常情况的用户程序部分。在暂停模式下,RUN LED 将设置为“关闭”以指示程序扫描处于闲置状态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
SUS
SUS
SUS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行功能。
  • FALSE:不执行功能。
SusID
输入
UINT
挂起 ID。
ENO
输出
BOOL
启用输出。
仅适用于梯形图程序。

SUS 示例

SUS 功能块图示例
SUS 功能块图示例
SUS 梯形图示例
SUS 梯形图示例
SUS 结构化文本示例
SUS 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal