RPC(读取程序校验和)
RPC 指令从控制器或内存模块读取用户程序校验和。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。RPC 功能块图示例

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
MemMod | 输入 | BOOL |
|
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 |
RPC | 输出 | UDINT | 指定用户程序的校验和。 |
RPC 示例
RPC 功能块图示例

RPC 梯形图示例

RPC 结构化文本示例

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
提供反馈