HYSTER(滞后)

在不同实型值上的布尔迟滞。将输入的当前值与通过将按滞后测量的延迟历史量添加到输入的预期值所确定的上限进行比较,并评估当前值是否超出该限制。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
LC10、
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
HYSTER
HYSTER
HYSTER 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行指令块。
  • FALSE:不执行指令块。
仅适用于梯形图程序。
XIN1
输入
REAL
任何实型值。
XIN2
输入
REAL
测试输入值 XIN1 是否已超过为此输入 XIN2 + EPS 定义的上限。
EPS
输入
REAL
滞后值(必须大于 0)。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Q
输出
BOOL
HYSTER 指令的结果。
  • TRUE: 输入超出上限,但不低于下限。
  • FALSE:输入未超过上限。

HYSTER 时间图示例

在下图中,由于电机摩擦时间段超过 5 秒,因此 HYSTER 用于评估性能滞后。指令每隔 10 毫秒运行。在启动阶段,电机运转效率较低。
HYSTER 时间图示例
HYSTER 时间图示例

HYSTER 示例

HYSTER 功能块图示例
HYSTER 功能块图示例
HYSTER 梯形图示例
HYSTER 梯形图示例
HYSTER 结构化文本示例
HYSTER 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal