MOVE
MOVE 指令将输入 (i1) 值分配给输出 (o1)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
对于结构化文本程序,使用 Equal (=) 运算符而不是 MOVE。
该指令适用于
Micro810
LC10、Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。MOVE

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 设置为 True 时,将启用指令。
| |
i1 | 输入 | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | 输入和输出必须使用相同的数据类型。 |
o1 | 输出 | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | 输入和输出必须使用相同的数据类型。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用输出。适用于梯形图程序。 | |
MOVE 示例
MOVE 功能块图示例

MOVE 梯形图示例

(* ST equivalence: *) ao23 := ai10;
提供反馈