MC_Stop(运动控制停止)

MC_Stop 指令可命令受控制的运动停止并将轴状态转为“正在停止”。任何正在进行的功能块执行都将被取消。所有功能块移动命令也将被忽略,直至轴状态转变为“静止”。
操作详细信息︰
  • 只要 Execute 输入高,轴便保持在“正在停止”状态。轴处于“正在停止”状态时,其他运动功能块无法在相同的轴上执行任何运动。
  • 如果 Deceleration 等于零,则 MC_Stop 参数取决于轴配置紧急停止设置,包括紧急停止类型、紧急停止减速和紧急停止加加速度。
  • 如果在停止序列期间未检测到错误,则在完成位为 SET 且 Execute 输入更改为 False 后,轴状态会变为“静止”。
  • 对于紧急停止功能或异常情况使用 MC_Stop。对于正常运动停止使用 MC_Halt。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
MC_Stop
MC_Stop
MC_Stop 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_Stop 计算。
  • FALSE:不执行比较。
仅适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn 的参数。
Execute
输入
BOOL
  • TRUE: 在上升沿启动操作。
  • FALSE:不执行。
Deceleration
输入
REAL
减速的值 [u/s
2
]。
Jerk
输入
REAL
加加速度的值 [u/s
3
]。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
梯形图编程中的轴输出为只读。
Done
输出
BOOL
TRUE: 达到零速度,并且在停止序列期间没有出现错误。
Busy
输出
BOOL
TRUE: 功能块未完成。
Active
输出
BOOL
TRUE: 表示功能块具有轴的控制权。
CommandAborted
输出
BOOL
TRUE: 命令已被 MC_Power(OFF) 功能块或“错误停止”覆盖。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_Stop 示例

MC_Stop 功能块图示例
MC_Stop 功能块图示例
MC_Stop 梯形图示例
MC_Stop 梯形图示例
MC_Stop 结构化文本示例
MC_Stop 结构化文本示例
结果
结果
轴监视器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal