MC_ReadActualVelocity(运动控制读取实际速度)

MC_ReadActualVelocity 指令可返回反馈轴的实际速度值。
MC_ReadActualVelocity 功能仅适用于反馈运动。
执行 MC_ReadActualVelocity 之前,确认轴是否处于以下轴状态之一:
  • 静止
  • 离散运动
  • 错误停止
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
MC_ReadActualVelocity
MC_ReadActualVelocity
MC_ReadActualVelocity 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
AxisIn
输入
FB_AXIS_REF
对于 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。
Enable
输入
BOOL
  • TRUE: 持续获取实际速度的值。
  • FALSE:数据不再有效,所有输出都将复位为 0,Valid 设置为 False。
Axis
输出
FB_AXIS_REF
梯形图编程中的轴输出为只读。
轴输出参数在 FB_AXIS_REF 数据类型中定义。
Valid
输出
BOOL
  • TRUE: 功能块处于活动状态,并且预期新的输出值。
  • FALSE:功能不预期新的输出值。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 功能块未完成。
  • FALSE:功能处于空闲状态。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UNIT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。
ActualVelocity
输出
REAL
反馈运动轴的实际速度值(以 [u/s] 为轴单位)。
ActualVelocity 是带符号的值,其中包括方向信息。

MC_ReadActualVelocity 示例

MC_ReadActualVelocity 功能块图示例
MC_ReadActualVelocity 功能块图示例
MC_ReadActualVelocity 梯形图示例
MC_ReadActualVelocity 梯形图示例
MC_ReadActualVelocity 结构化文本示例
MC_ReadActualVelocity 结构化文本示例
结果
显示 MC_ReadActualVelocity 功能块结果的表,包含值、初始值、数据类型和已保留状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal