MC_ReadActualPosition(运动控制读取实际位置)

MC_ReadActualPosition 指令可返回反馈轴的实际位置。MC_ReadActualPosition 功能仅适用于反馈运动。
操作详细信息︰
  • 执行 MC_ReadActualPosition 之前,确认轴是否处于以下轴状态之一:
    • 已禁用
    • 静止
    • 离散运动
    • 错误停止
  • 下载后,反馈轴的实际位置不会复位为 0。要复位或清除反馈轴的位置,请使用 MC_Home 指令或 MC_SetPosition 指令。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
MC_ReadActualPosition
MC_ReadActualPosition
MC_ReadActualPosition 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
AxisIn
输入
FB_AXIS_REF
对于 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。
Enable
输入
BOOL
  • TRUE: 在启用后持续获取参数的值。
  • FALSE:空闲。
Axis
输出
FB_AXIS_REF
梯形图编程中的轴输出为只读。
轴输出参数在 FB_AXIS_REF 数据类型中定义。
Valid
输出
BOOL
  • TRUE: 指令块处于活动状态,并且预期新的输出值。
  • FALSE:指令块处于不活动状态。
Busy
输出
BOOL
  • TRUE: 指令块未完成。
  • FALSE:指令块已完成。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UNIT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。
Position
输出
REAL
反馈运动轴的实际绝对位置的值(以轴单位 [u] 表示)。

MC_ReadActualPosition 示例

MC_ReadActualPosition 功能块图示例
MC_ReadActualPosition 功能块图示例
MC_ReadActualPosition 梯形图示例
MC_ReadActualPosition 梯形图示例
MC_ReadActualPosition 结构化文本示例
MC_ReadActualPosition 结构化文本示例
结果
显示 MC_ReadActualPosition 结果的表,包含名称、值、初始值、数据类型和已保留状态列。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal