MC_MoveVelocity(运动控制移动速度)
MC_MoveVelocity 指令可以指定速度命令从未结束的受控制运动。
操作详细信息︰
- 如果 MC_MoveVelocity 的 DirectionIn 输入等于 0 且︰
- 轴处于移动状态,将忽略 Velocity 输入的符号,轴继续按照当前方向移动并应用新动态参数。
- 轴未处于移动状态,MC_MoveVolecity 会报告错误。
- 如果在执行 MC_MoveVelocity 期间达到 PTO 脉冲限制,PTO 累加器值会翻转到 0(如果已激活软限位,则翻转到软限位的相反极限),且会继续执行。
- 如果轴处于移动状态,且 MC_MoveVelocity 发布与当前运动方向相反(Velocity * Direction 的符号)的运动,则 MC_MoveVelocity 会报告错误。
- 一旦已设置信号“InVelocity”,则表示 MC_MoveVelocity 完成。除信号“InVelocity”外,任何其他后续运动事件都不会影响 MC_MoveVelocity 输出。
- 一旦轴的速度达到命令的速度,MC_MoveVelocity 的 InVelocity 输出始终为 True,或直到停止 MC_MoveVelocity。
- (Velocity * Direction) 的符号决定 MC_MoveVelocity 的运动方向。如果 Velocity 符号和 Direction 符号相同,则会发布正向运动。如果 Velocity 符号和 Direction 符号相反,那么会发布负向运动。
- 当 MC_MoveVelocity 被其他功能块或运动事件覆盖,或在“执行”的下降沿被中止,则将复位“InVelocity”信号。
- 要停止或更改 MC_MoveVelocity 启动的运动,必须使用其他指令块(包括使用不同参数重新执行 MC_MoveVelocity)来中断或覆盖该指令块。
- 如果发布 MC_MoveVelocity 时轴处于“静止”状态(不受其他功能块控制)且出现功能块错误,则轴状态将转为“错误停止”。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的
Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。MC_MoveVelocity

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令块。
仅适用于梯形图程序。 |
AxisIn | 输入 | AXIS_REF | 使用 AXIS_REF 数据类型参数定义 AxisIn。 |
Execute | 输入 | BOOL | 指示何时开始运动。
|
Velocity | 输入 | REAL | 速度最大值 [u/s]。 |
Acceleration | 输入 | REAL | 加速度的值(可增加电机的能量)[u/s 2 ] |
Deceleration | 输入 | REAL | 减速的值(可减少电机的能量)[u/s 2 ] |
Jerk | 输入 | REAL | 加加速度的值 [u/s 3 ] |
DirectionIn | 输入 | SINT | 有效值包括:-1、0、1。 |
BufferMode | 输入 | SINT | 此参数未使用。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 仅适用于梯形图程序。 |
InVelocity | 输出 | BOOL | TRUE: 已达到命令的速度(首次)。 |
Busy | 输出 | BOOL |
|
Active | 输出 | BOOL | TRUE: 表示功能块具有轴的控制权。 |
Direction | 输出 | SINT | 有效值包括:-1、0、1。 |
CommandAborted | 输出 | BOOL | TRUE: 命令已被其他命令或“错误停止”覆盖。 |
Error | 输出 | BOOL | 指示发生了错误。
|
MC_MoveVelocity 示例
MC_MoveVelocity 功能块图示例

MC_MoveVelocity 梯形图示例

MC_MoveVelocity 结构化文本示例

结果


提供反馈