MC_Halt(运动控制停止)

MC_Halt 指令可命令受控制的运动在正常操作条件下停止。
操作详细信息:
  • 轴状态更改为“离散运动”,直到速度变为零。当速度达到零时,Done 将设置为 True,并且轴状态更改为“静止”。
  • 在轴减速期间可以执行其他运动命令,而这将覆盖 MC_Halt。
  • 如果在轴正处于“原位”状态时发布 MC_Halt,则该指令块会报告错误,而归位进程不会中断。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
MC_Halt
MC_Halt
MC_Halt 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行当前 MC_Halt 计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
AxisIn
输入
AXIS_REF
使用 AXIS_REF 数据类型参数定义 AxisIn。
Execute
输入
BOOL
指示何时开始运动。
  • TRUE: 在上升沿开始运动。
  • FALSE:不开始运动。
在归位期间执行 MC_Halt 时,MC_Halt 将被设置为 MC_FB_ERR_STATE,并且归位进程继续。
Deceleration
输入
REAL
减速的值(始终为正值)(减少电机的能量)。
如果 Deceleration <= 0 且轴未处于“静止”状态,则 MC_Halt 将被设置为 MC_FB_ERR_RANGE。
Jerk
输入
REAL
加加速度的值(始终为正值)。
如果 Jerk < 0 且轴处于“静止”状态,则 MC_Halt 将被设置为 MC_FB_ERR_RANGE。
BufferMode
输入
SINT
未使用。该模式始终为 MC_Aborting。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。
Axis
输出
梯形图编程中的轴输出为只读。
Done
输出
BOOL
达到零速度。
Busy
输出
BOOL
指令块未完成。
Active
输出
BOOL
表示指令块可控制轴。
CommandAborted
输出
BOOL
命令已被其他命令或“错误停止”覆盖。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
  • TRUE: 检测到错误。
  • FALSE:无错误。
ErrorID
输出
UINT
标识错误的唯一数字。在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。

MC_Halt 示例

MC_Halt 功能块图示例
MC_Halt 功能块图示例
MC_Halt 梯形图示例
MC_Halt 梯形图示例
MC_Halt 结构化文本示例
MC_Halt 结构化文本示例
结果
显示 MC_Halt 功能块结果的表,包含名称、值、初始值、数据类型和保留状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal