MC_AbortTrigger(运动控制中止触发器)
MC_AbortTrigger 指令可取消与触发事件相连的运动功能块。
MC_AbortTrigger 只有当分配到由 MC_TouchProbe 控制的轴时才会执行。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的
Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。MC_AbortTrigger

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令块。
仅适用于梯形图程序。 |
AxisIn | 输入 | 使用 AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn 参数。 如果轴为 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn 参数。 | |
TriggerInp | 输入 | USINT | 此参数将被忽略。 |
Execute | 输入 | BOOL | 当为 TRUE 时,在上升沿取消触发事件。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 仅适用于梯形图程序。 |
Axis | 输出 | AXIS_REF | 梯形图编程中的轴输出为只读。 |
TriggerInput | 输出 | USINT | 此参数将被忽略。 |
Done | 输出 | BOOL | TRUE: 已取消触发事件。 |
Busy | 输出 | BOOL | TRUE: 功能块未完成。 |
Error | 输出 | BOOL | TRUE: 检测到错误。 |
ErrorID | 输出 | UINT | 标识错误的唯一数字。已在运动控制功能块错误 ID 中定义该指令的错误。 |
MC_AbortTrigger 示例
MC_AbortTrigger 功能块图示例

MC_AbortTrigger 梯形图示例

MC_AbortTrigger 结构化文本示例

结果

提供反馈