MC_ReadBoolParameter(运动控制读取 BOOL 参数)
MC_ReadBoolParameter 指令可返回特定于供应商的类型为 BOOL 的参数的值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于支持运动控制的
Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。MC_ReadBoolParameter

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
EN | 输入 | BOOL | 启用指令块。
仅适用于梯形图程序。 |
AxisIn | 输入 | AXIS_REF FB_AXIS_REF | 使用 AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。 对于 FB_Axis(反馈轴),使用 FB_AXIS_REF 数据类型定义 AxisIn。 |
Enable | 输入 | BOOL |
|
ParameterNumber | 输入 | DINT | 参数标识。 参数编号定义在运动控制功能块参数编号中定义。 |
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 仅适用于梯形图程序。 |
Axis | 输出 | AXIS_REF | 梯形图编程中的轴输出为只读。 |
Valid | 输出 | BOOL |
|
Busy | 输出 | BOOL |
|
Error | 输出 | BOOL | 指示发生了错误。
|
Value | 输出 | BOOL | 由供应商指定数据类型的指定参数值 |
MC_ReadBoolParameter 示例
MC_ReadBoolParameter 功能块图示例

MC_ReadBoolParameter 梯形图示例

MC_ReadBoolParameter 结构化文本示例

结果

提供反馈