TRIMPOT_READ(读取微调电位计)

TRIMPOT_READ 指令从特定微调电位中读取微调电位计数值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
TRIMPOT_READ
TRIMPOT_READ
TRIMPOT_READ 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行微调电位读取。
  • FALSE:不执行读取操作,且输出微调电位计数值无效。
TrimPotID
输入
UINT
要读取的微调电位的 ID。TrimPotID 在微调电位 ID 定义中定义。
TrimPotValue
输出
UINT
当前微调电位计数值。
Sts
输出
UINT
微调电位计读取操作状态。
TRIMPOT 状态 (Sts) 代码:
  • 0x00:未启用功能块(无读取/写入操作)。
  • 0x01:读取/写入操作成功。
  • 0x02:读取/写入操作由于微调电位 ID 无效而失败。
  • 0x03:写入操作由于超范围值而失败。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。

TRIMPOT_READ 示例

TRIMPOT_READ 功能块图示例
TRIMPOT_READ 功能块图示例
TRIMPOT_READ 梯形图示例
TRIMPOT_READ 梯形图示例
TRIMPOT 结构化文本示例
TRIMPOT 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal