PLUGIN_WRITE(写入插件)

PLUGIN_WRITE 指令可将数据块写入任何插件类属模块硬件。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
PLUGIN_WRITE
PLUGIN_WRITE
PLUGIN_WRITE 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行插件写入。
  • FALSE:不执行数据写入操作。
SlotID
输入
UINT
插件插槽编号。
插槽 ID = 1、2、3、4、5(从最左侧的插槽开始,第一个插槽的 ID = 1)。
AddrOffset
输入
UINT
从插件类属模块的首个字节中计算,要写入的首个数据的地址偏移。
DataLength
输入
UINT
要写入的字节数量。
DataArray
输入
USINT
要写入插件类属模块的数据。
Sts
输出
UINT
PLUGIN_WRITE 状态代码。
状态 (Sts) 代码︰
  • 0x00:未启用功能块(无操作)。
  • 0x01:插件操作成功。
  • 0x02:由于插槽 ID 无效,插件操作失败。
  • 0x03:由于插件类属模块无效,插件操作失败。
  • 0x04:由于数据操作超出范围,插件操作失败。
  • 0x05:由于出现数据访问奇偶性错误,插件操作失败。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。

PLUGIN_WRITE 示例

PLUGIN_WRITE 功能块图示例
PLUGIN_WRITE 功能块图示例
PLUGIN_WRITE 梯形图示例
PLUGIN_WRITE 梯形图示例
PLUGIN_WRITE 结构化文本示例
PLUGIN_WRITE 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal