PLUGIN_RESET(复位插件)
PLUGIN_RESET 指令可复位所有插件类属模块硬件。硬件复位后,插件类属模块即可进行配置和操作。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、Micro850
L50E 和 Micro870
L70E 控制器。PLUGIN_RESET

参数 | 参数类型 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Enable | 输入 | BOOL | 启用指令块。
|
SlotID | 输入 | UINT | 插件插槽编号。 插槽 ID = 1、2、3、4、5(从最左侧的插槽开始,第一个插槽的 ID = 1)。 |
Sts | 输出 | UINT | PLUGIN_RESET 状态代码。 状态 (Sts) 代码︰
|
ENO | 输出 | BOOL | 启用“输出”。 仅适用于梯形图程序。 |
PLUGIN_RESET 示例
PLUGIN_RESET 功能块图示例

PLUGIN_RESET 梯形图示例

PLUGIN_RESET 结构化文本示例

结果

提供反馈