添加 COP 功能块、变量和触点 (MSG_CIPSYMBOLIC)

COP 指令用于将您输入的数据转换为目标数据类型,从而使数据与控制器变量兼容。
要添加 COP 功能块、变量和触点 (MSG_CIPSYMBOLIC)
  1. 添加控制器。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择“
      新设备
      ”。
    2. 在“
      添加设备
      ”中,选中 2080-L50E-48QVB 控制器旁边的复选框。
    3. 在“
      选择
      ”中,输入控制器的名称,然后选择“
      添加
      ”。
  2. 添加梯形图程序。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,展开控制器节点。
    2. 右键单击“
      程序
      ”,然后选择“
      新建程序
      ”。
    3. 在“
      新建程序
      ”的“
      名称
      ”框中,输入
      CIPSymbolicMessage
      。
    4. 验证程序类型是否为“
      梯形图
      ”。
    5. 选择“
      创建
      ”。
  3. 添加 COP 功能块。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,双击“
      CIPSymbolicMessage
      ”打开程序。
    2. 在“
      工具箱
      ”的“
      搜索
      ”中,输入
      COP
      ,然后将功能块拖至语言编辑器中的有效位置,或双击
      COP
      以将其添加到语言编辑器中。
  4. 添加 COP 变量和初始值。
    1. 在“
      项目组织管理器
      ”中,在创建的程序下双击“
      局部变量
      ”。
    2. 在局部变量网格中,根据下表添加变量。
      COP 变量和初始值
      参数
      变量名
      数据类型
      Src
      ValueToWrite
      数组 UDINT
      初始值:987654321
      SrcOffset
      0
      UINT
      Dest
      A_Data
      数组 USINT
      DestOffset
      0
      UINT
      Length
      4
      UINT
      Swap
      TRUE
      BOOLEAN
      STS
      COPsts
      数组 UINT
  5. 创建数组。
    1. 对于 ValueToWrite,双击“
      维度
      ”,然后将数组大小更改为 [1..1]。
    2. 对于 A_Data,双击“
      维度
      ”,然后将数组大小更改为 [1..4]。
  6. 添加触点。
    1. 在“
      工具箱
      ”的“
      搜索
      ”框中,输入
      XIC
      。
    2. 在“
      工具箱
      ”中,将 XIC 拖至第一个梯形图梯级中 COP 功能块输入的左侧。
    3. 右键单击 XIC,然后选择“
      新建变量
      ”。
    4. 在“
      新建变量
      ”中,输入 XIC 的变量名称
      Convert_Data
      ,然后选择“
      创建
      ”。
MSG_CIPSYMBOLIC 消息的梯形图程序的第一个梯级与下图相似:
MSG_CIPSYMBOLIC 消息的第一个梯级的外观
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal