添加 MSG_CIPGENERIC 功能块和变量
执行以下步骤将 MSG_CIPGENERIC 功能块添加到梯形图程序,然后将输入变量添加到功能块。
添加 MSG_CIPGENERIC 功能块和变量
- 添加控制器。
- 在“项目组织管理器”中,选择“新设备”。
- 在“添加设备”中,选中 2080-L50E-48QVB 控制器旁边的复选框。
- 在“选择”中,输入控制器的名称,然后选择“添加”。
- 添加梯形图程序。
- 在“项目组织管理器”中,展开控制器节点。
- 右键单击“程序”,然后选择“新建程序”。
- 在“新建程序”的“名称”框中,输入CIPExplicitMessage。
- 验证程序类型是否为“梯形图”。
- 选择“创建”。
- 添加 MSG_CIPGENERIC 功能块。
- 在“项目组织管理器”中,双击“CIPExplicitMessage”打开程序。
- 在“工具箱”的“搜索”中,输入MSG_CIPGENERIC,然后将功能块拖至语言编辑器中的有效位置,或双击MSG_CIPGENERIC以将其添加到语言编辑器。
- 添加 MSG_CIPGENERIC 局部输入变量。
- 在“项目组织管理器”中,双击“局部变量”以打开局部变量网格。
- 在局部变量网格中,根据下表添加以下变量。“变量”页面中的变量和数据类型参数变量名数据类型MSG_CIPGENERICMSG_ReadDriveMSG_CIPGENERICCtrlCfgMyCtrlCfgCIPCONTROLCFGAppCfgMyAppCfgCIPAPPCFGTargetCfgMyTargetCfgCIPTARGETCFGReqDataMyReqDataUSINTReqLengthMyReqLengthUINTResDataMyResDataUSINT (array)
- 对于 MyResData 变量,请双击“维度”,并将数组大小更改为 [1..81]。“变量”网格应与下图相似:

提供反馈