配置显式消息的对象数据值 (MSG_CIPGENERIC)
要使用 MSG_CIPGENERIC 功能块处理显式消息,请使用正确的值配置 AppCfg 参数。
存在多种信息来源,信息涵盖消息通信的实现和使用,来源包括
FactoryTalk Design Workbench
帮助、用户手册和 Rockwell Automation 文献库。信息来源 | 描述 | 如何查找信息 |
|---|---|---|
Micro800 可编程控制器:CIP 客户端消息入门 | 提供在 Micro830 LC30 和 Micro850 L50E 可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller, PLC) 中使用 CIP GENERIC 和 CIP 符号消息的快速入门说明。 |
CIP 注册对象数据
MSG_CIPGENERIC 功能块使用 AppCfg 参数中的 CIP 注册对象数据。该对象数据包括:
- 类代码
- 实例
- 实例属性
- Service
MSG_CIPGENERIC AppCfg 参数值
可使用输入变量中 CIP 注册对象的值来配置 MSG_CIPGENERIC 功能块参数。下图展示了 MSG_CIPGENERI 功能块参数中使用的 CIP 注册对象数据值。
MSG_CIPGENERIC AppCfg 参数值

提供反馈