搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
PCCC 读取示例:添加 PCCC_MSG 功能块、变量和触点
要创建用于将
MicroLogix
1400 中旧地址的值读取到
Micro870
L70E 控制器的 MSG_PCCC 消息程序,必须执行以下操作:
创建用于存储结果的全局变量。
添加功能块并分配变量。
示例:在 MicroLogix 中创建 MSG_PCCC 消息程序以将值写入地址和从地址读取值
创建用于存储结果的全局变量
添加功能块并分配变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal