MSG_CIPSYMBOLIC(通用工业协议符号消息)

MSG_CIPSYMBOLIC 指令通过以太网通道或串行端口发送通用工业协议 (Common Industrial Protocol, CIP) 符号消息。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro820
L20E、
Micro850
L50E 和
Micro870
L70E 控制器。
MSG_CIPSYMBOLIC
MSG_CIPSYMBOLIC

MSG_CIPSYMBOLIC 操作

启用该功能块后,读取操作的接收缓冲区会在 Enable 的上升沿被清除。

参数

MSG_CIPSYMBOLIC 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
IN
输入
BOOL
梯级输入状态。
  • TRUE: 检测到上升沿,启动指令块,前提是上一个操作已完成。
  • FALSE:未检测到上升沿,空闲。
CtrlCfg
输入
CIPCONTROLCFG
指令块执行控制配置。使用 CIPCONTROLCFG 参数定义 CtrlCfg。
SymbolicCfg
输入
读取和写入符号信息。
TargetCfg
输入
CIPTARGETCFG
目标设备配置。
使用 CIPTARGETCFG 参数定义 TargetCfg。
Data
输入
USINT[1..1]
读取命令存储从服务器返回的数据。
写入命令缓存要发往服务器的数据。
触发或重新触发 MSG 时,将清除 MSG 读取命令的 Data。
Q
输出
BOOL
从程序扫描中同步更新此说明的输出。输出 Q 无法用于重新触发该指令,因 IN 已进行沿触发。
  • TRUE: MSG 指令已成功完成。
  • FALSE:MSG 指令未完成。
Status
输出
CIPSTATUS
功能块执行状态
触发或者重新触发 MSG 时,“状态”中的所有元素均会复位。
“状态”输出在 CIPSTATUS 数据类型中定义。
DataLength
输出
UINT
“读取”服务的数据字节数。对于“写入”服务,它是 0。
触发或重新触发 MSG 时,MSG 读取命令的 DataLength 将复位为 0。

MSG_CIPSYMBOLIC 示例

MSG_CIPSYMBOLIC 功能块图示例
MSG_CIPSYMBOLIC 功能块图示例
MSG_CIPSYMBOLIC 梯形图示例
MSG_CIPSYMBOLIC 梯形图示例
MSG_CIPSYMBOLIC 结构化文本示例
MSG_CIPSYMBOLIC 结构化文本示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal