搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
嵌入式通信信道
Micro820
L20E 和
Micro850
L50E 控制器具有以下附加的嵌入式通信通道:
非隔离 RS-232/485 复合端口
非隔离 USB 编程端口(仅限
Micro850
L50E)
RJ-45 以太网端口
通信协议支持
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal